This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:TI 15.4堆栈是否支持电流功率的信号强度调整?

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1238518/launchxl-cc1310-does-ti-15-4-stack-support-signal-strength-adjustment-of-current-power

器件型号:LAUNCHXL-CC1310
主题中讨论的其他器件:SysConfig

TI 15.4堆栈将根据信号强度自动调整电流功率。 最大功率是否在最大范围内?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    15.4 Stack 不会自动调整 TX 功率!!

    但是,您可以使用 SysConfig 更改发射功率,或使用  

    #define CONFIG_TRANSMIT_POWER

    如需更多信息、请参阅 TI15.4堆栈用户指南的相应部分。