This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1201:频段:359-439MHz 和431-527MHz

Guru**** 2482225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1238502/cc1201-frequency-bands-359-439mhz-and-431-527mhz

器件型号:CC1201

您好!

针对下列频带359-439,431-527 MHz、应采用什么设置 CC1GHz 寄存器 FS_CFG?

TI 是否更新了 CC120x 的用户指南?  

谢谢。

亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中不支持您所询问的全频率范围:

    使用 SmartRF Studio 查找 FS_CFG 设置。  

    在线用户指南很可能是最新版本。 您是否在寻找当前版本中未涵盖的内容?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但 TI 网站显示它支持扩展的频率范围(359-439,431-527 MHz)。 请参见屏幕截图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表始终包含最正确的信息。 TI 的相关人员必须弄清楚为什么网络状态会出现其他情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    支持的频带如数据表中所述。 这些频带外的操作未经测试。

    网站上显示的额外频率范围存在差异、应予以修复。

    对于359-439和431-527MHz、 我建议评估支持这些频带的 CC1312、尽管该器件是无线 MCU、而不仅仅是收发器。  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc1312r.pdf