在自行绘制 CC1310的硬件电路时、我有以下疑问、我想寻求建议:
1.我计划在 CC1310 Launchpad 上参考我自己的 CC1310硬件、但我看到的是 CC1310 Launchpad 上的外部闪存、所以我想问一下这个外部闪存具体有什么功能。 我的软件是基于 TI15.4协议开发的、因此我想知道在自己绘制 CC1310的硬件时是否需要添加外部闪存?
2.我的电源芯片采用 TPS73233将稳定的3.3输出到 CC1310是否可行?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在自行绘制 CC1310的硬件电路时、我有以下疑问、我想寻求建议:
1.我计划在 CC1310 Launchpad 上参考我自己的 CC1310硬件、但我看到的是 CC1310 Launchpad 上的外部闪存、所以我想问一下这个外部闪存具体有什么功能。 我的软件是基于 TI15.4协议开发的、因此我想知道在自己绘制 CC1310的硬件时是否需要添加外部闪存?
2.我的电源芯片采用 TPS73233将稳定的3.3输出到 CC1310是否可行?
您好!
1.
外部闪存用于存储数据或另一个固件映像(要上传到 CC1310)。 例如、这用于片外无线下载(OAD)、其中 候选映像存储在低功耗 外部闪存中、 并由 BIM 加载到 CC13x0内部闪存中。 您可以通过查看 CC13x0 SDK 和 C13x0 SDK 用户指南中的 BIM 和 OAD 示例了解更多内容。
因此、除非您的应用需要、否则您无需添加外部闪存。
2.
第11款 共 SWRA640 (CC13xx/CC26xx 硬件配置和 PCB 设计注意事项)更详细地介绍了电源配置: https://www.ti.com/lit/swra640
此致、
扎克