主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
我刚刚使用 UniFlash 对 CC1352P1-LP 上的执行了手动闪存擦除 、然后在复位 launchpad 并在 CCS 中刷写代码后、我得到了下面的错误。 我也能够调试项目,但一旦程序,但一旦程序,他的 BIOS_start ();
Cortex_M4_0:错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包9.10.0.00080)
Cortex_M4_0:停止目标 CPU 时出现问题:(错误-2064 @ 0x0)无法读取器件状态。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包9.10.0.00080)