This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1101:原理图审阅

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1237481/cc1101-the-schematic-diagram-review

器件型号:CC1101

您好!

请查看  CC1101无 TX 和 RX 信号的原理图、   

电源在传输过程中的波形是正常的、浮动范围小于30mV。  纹波< 20mV、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    我发现最关键的错误是 DCOUPL 不应连接到 VDD。

    该引脚的唯一连接应该是100nF 去耦电容器。 参考设计的图片。

    我还注意到、AVDD 的去耦电容器与参考设计不同。 在参考设计中、根据引脚的不同、它使用220pF 和20nF 的电容器、而在您的设计中、似乎所有 AVDD 引脚都使用了100nF 的电容器。

    最后、DGUARD 引脚应仅有一个220pF 的电容器。

    参考设计的图片。

    您可以在此处找到433MHz 的 CC1101EM 参考设计: www.ti.com/.../swrr046

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是 试产,故障率是 27%(8/30),我们不知道我们 是否不改变 PIN5设计,还有什么其他改进,谢谢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:
    在设计中、需要从3.3V 断开 PIN5 (DCOUPL)。 该引脚仅用于连接内部1.6V 至2.0V 数字电源的去耦电容器。 在电流设计中、会将3.3V 内部电源短路。

    您也超过了 DCOUPL 引脚上允许的最大电压。


    数据表上方的图像: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc1101.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我们有试生产、错误设计大约为100块板、因此 、谢谢、请告知我们是否可以在当前板上做些什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了进行测试、您可以切断将 DCOUPL 连接到3.3V 的布线、而只保持 DCOUPL 连接到去耦电容器。 能否做到这一点将取决于电路板布局。