This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] CC1352P7:ti-wisunfantund 是否与新发布的 BeaglePlay 合作? (是)

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1240525/faq-cc1352p7-is-ti-wisunfantund-working-with-the-newly-released-beagleplay-yes

器件型号:CC1352P7

您好、所有 E2E 社区成员:

最近、有人问我们、ti-wisunfantund 是否可以使用嵌入式 CC1352P7在 BeaglePlay 上工作。

答案是肯定的、它确实起作用、即使是从 eMMC 内存中加载的默认 Debian 映像也是如此。 无需创建可引导 SD 卡。

以下是介绍该过程的快速入门指南:

  1. 禁用 bcfserial 驱动程序,并根据以下 说明重新引导 BeaglePlay

    这将使我们能够访问/dev/ttyS4、即连接到嵌入式 CC1352P7的 UART 接口。

  2. 使用 ns_br 示例从 SIMPLELINK-LOWPOWER-F2 SDK 中刷写嵌入式 CC1352P7:
    1. 使用 BeaglePlay 上的 TagConnect JTAG 连接。
    2. 中提到的 cc2538-bsl.py 脚本执行启动应用。 这将使用其内部引导加载程序来刷写芯片。
  3. 将 BeaglePlay 连接到 Internet 后、从 Apt 安装 libcoap2-bin 以获取 CoAP-CLIENT:
    sudo apt install libcoap2-bin
    

完成上述所有步骤后、请按照 https://github.com/TexasInstruments/ti-wisunfantund/blob/release/INSTALL.md 上的说明操作、您应该拥有一个有效的 ti-wisunfantund 设置!

注意:在 ti-wisunfantund/ti-wisun-webapp/server/src/AppConstants.js 中、建议将默认常量更改为以下内容:

/**
 * Program-wide options
 */
const CONSTANTS = {
  OUTPUT_DIR_PATH: '/tmp/ti-wisun-webapp/output',
  PING_RESULTS_FILE_NAME: 'PingResults.csv',
  WFANTUND_PATH: '/usr/local/sbin/wfantund',
  BR_FILE_PATH: '/dev/ttyS4',
  PROPERTY_UPDATE_INTERVAL: 1000, // in ms
  TOPOLOGY_UPDATE_INTERVAL: 10000, // in ms
  MANUAL_DEV_MODE: false,
  PORT: 81,
  HOST: ['192.168.8.1', 'localhost', '192.168.7.2']
};

这将自动使用/dev/ttyS4、并在 BeaglePlay 的大多数网络接口上公开 Web 服务器。