请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 我计划使用240kbps DSSS 模式作为回程使用 CC1310。 如 swra591.pdf 中所述、在915MHz 频带和 FCC 合规性下对于 US 来说、这是可行的。
TI 是否有符合 ETSI EN 300 220标准的高数据速率(>200kbps)点对点解决方案?
目标是为国内和国际销售提供一个单一平台。 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.