This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1312R7:LP-CC1312R7示例无法输出串行端口信息。

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-CC1312R7, CC1312R7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1236556/lp-cc1312r7-the-lp-cc1312r7-example-cannot-output-serial-port-information

器件型号:LP-CC1312R7
主题中讨论的其他器件: CC1312R7

您好!

 可以编译并成功烧写 LP-CC1312r7的 SDK 示例 mcuboot_LP_cc1312r7和 mcuboot_blinky_LP_cc1312r7、以显示运行灯。

但是、 将串行端口速度配置为3000000、无法输出串行端口信息。  原因是什么?

可确保芯片的 UART 端口能够正常工作。

此致、

莉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lily:

    您是说当波特率被设定为115200时程序开始工作吗?

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    3000000和115200均经过测试。 代码中的默认波特率为3000000。

    此致、

    莉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    能否列出用于刷写二进制文件的步骤?

    您是否先刷写 MCUboot、然后是 MCUboot 闪烁?

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、 首先是闪存 MCUboot、然后是 MCUboot 闪烁。

    按如下所示进行配置:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lily:

    从我看到的内容来看、mcuboot 项目中似乎默认未启用跟踪。

    要使其正常工作、还需要做更多的工作。 我今天将就此事再次向各位介绍。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。 有任何更新吗?

    此致、

    莉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lily:

    在该示例中、似乎实际上无法切换日志记录。

    我必须与那些做例子的人核实,但他在休假到下星期。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    有任何更新吗?

    此致、

    莉莉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lily:

    我与该示例的开发人员取得联系、他们告诉我目前无法在 mcuboot 示例上启用串行输出。

    但是,他注意到了这一点,今后可能会更新这些例子。

    目前、您必须使用 GPIO/LED 来调试程序。

    此致、

    亚瑟