This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:在 spinel-cli.py 上添加更多命令

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1239092/cc1352p7-adding-more-command-on-spinel-cli-py

器件型号:CC1352P7

您好、Devs、

我目前在 SDK 7.10中使用 ti_wisunfan 的 ns_br 和 ns_coap_node。

根据简介说明、我可以通过 wisun 将两个 CC1352P7相互连接。

我想在 spin-cli.py 中添加更多自制命令。

我在  每个项目的 ns_br 和 ti-wisunfan-pyspinel 中添加了命令、但它们无法使用新命令进行通信。  

是否还有其他器件需要设置?

那么,我怎样才能在明智的项目中做出自我疯狂的命令呢?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pei-Wen:

    请指定您所做的更改吗?

    期望是如果你在 spinel-CLI 中添加一个新命令、你还应该在 ns_br 项目中添加等效函数。  

    您可以查看 ns_br_src 项目中的 ncp_base_mtd.cpp 文件、以在边界路由器固件上实施各种命令处理程序、从而了解 spinel-CLI 上的命令问题。

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  

    我发现了问题。 我在 python 中有设置错误。

    现在没问题,谢谢。