This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1200:CC1200前导码设置

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1228048/cc1200-cc1200-preamble-setting

器件型号:CC1200

您好、Export:

 

我的客户正在考虑使用 CC1200、他们对前导码设置有要求。

他们需要15字节前导码设置。

用户指南 P83前导码配置寄存器 描述了前导码设置。

https://www.ti.com/lit/ug/swru346b/swru346b.pdf?ts=1684391286704&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FCC1200%253FkeyMatch%253DCC1200%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN-ALT

不描述15字节设置。

前导码_CFG1 -前导码配置寄存器 1 NUM_PREAMBLE 5:2如果要将15个字节添加到1110保留。

有可能考虑吗?

请告诉我。

 

此致、

Y M

您好、Export:

 

我的客户正在考虑使用 CC1200、他们对前导码设置有要求。

他们需要15字节前导码设置。

用户指南 P83前导码配置寄存器 描述了前导码设置。

https://www.ti.com/lit/ug/swru346b/swru346b.pdf?ts=1684391286704&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FCC1200%253FkeyMatch%253DCC1200%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN-ALT

不描述15字节设置。

前导码_CFG1 -前导码配置寄存器 1 NUM_PREAMBLE 5:2如果要将15个字节添加到1110保留。

有可能考虑吗?

请告诉我。

 

此致、

Y M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在星期一回答您的问题。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -为什么需要使用15字节的前导码?

    -如果您需要的前导码字节数不是一个设置,您可以关闭前导码并将完整的数据包放在 FIFO 中(包括前导码和 SYNC 作为 FIFO 的一部分)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我有有关15字节前导码设置的客户信息。

    它们采用天线分集技术、并将"用于 ECHONET Lite 的家庭网络通信接口"规范称为

    (JJ-300.10v2.2:抱歉,日语)

    此规范描述了天线分集的大约15字节前导码设置。

    请告知我这一点。

     

    此致、

     Y M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不支持15字节的前导码、因此可以执行以下操作之一:

    1) 1)关闭前导码、SYNC 和 CRC 插入、并将完整数据包写入 TX FIFO:

    (15 x 0xAA)+同步+长度+有效负载+ CRC

    在这种情况下、您需要使用固定数据包长度模式(长度是写入 FIFO 的所有内容的长度)、并且必须在 SW 中计算 CRC。

    2)带有空 FIFO 的 Strobe STX,然后尝试在您开始写入 TX FIFO 时计时(只要 FIFO 为空,无线电就会发送前导码)。

    在后一种情况下、可能很难精确地确定何时开始写入 TX FIFO、因此选项1是首选方法。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Siri、

     

    感谢您的评论。

    我已将您的意见转发给我的客户。

     

    非常感谢您的建议。

     

    此致、

     

    Y M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Siri、

    我的客户有一个其他问题。

     

    如果它们使用您提到的关于数据包格式的 TX FIFO、

    CC1200能否检查 RX 端的 FCS?

    或需要使用 SW?计算

     

    此致、

     

    Y M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使您传输的前导码较长、RX 也会正常工作。

    接收器唯一关心的是 同步字之前有一些前导码、因此只要如上所述 将正确的数据写入 TXFIFO、接收器就会以与您"正常方式"发送数据包完全相同的方式工作。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Siri、

     

    感谢您的评论。

    我已将您的意见转发给我的客户。

     

    非常感谢您的建议。

     

    此致、

     

    Y M