This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:wfantund 和 pyspinel 同时运行

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1235812/cc1312r7-wfantund-and-pyspinel-running-concurrently

器件型号:CC1312R7

您好!

由于 wfantund (我们目前使用此标准在网络上通过嵌入式网关运行一些现场试验)的 OAD 实现没有 ETA、并且如果不进行无线固件更新、我们是否无法运行我们的应用、 同时运行 wfantund 并将 pyspinel 作为网络套接字连接? 例如,如果我们继续以其默认串行配置运行 wfantund ,我们是否可以使用 pyspinel 的-s 参数通过网络套接字进行连接?

提前感谢您的帮助、 

Thiago。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thiago、  

    这不是我们最后所尝试的。 但从打开的线程、pyspinel 文档来看、这 似乎是 pyspinel 脚本上 socket 参数的用例。  

     我将咨询 rnd 以检查此处的可能性、

    此致、
    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的答复、

    我已经在这一端上做了一些测试、并创建了一个 python 脚本来配置 TCP 套接字服务器(因为套接字参数使用 socket.SOCK_STREAM)、从而对 BR 的地址进行配置。 我可以,如怀疑,打开 pyspinel CLI 界面。 但我无法使用它提供的任何命令。 如果您收到团队的任何回复、请告诉我。

    提前感谢、

    Thiago。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thiago、

    我们尚未评估此解决方案及其可行性。 但我确实提到了它。  

    我会告诉你,如果我们做了,但现在我要结束这个话题。 这不是我们目前支持的解决方案。  

    此致、

    SID