This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:CC1310

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1312R, CC1310, CC1190

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1240534/cc1310-cc1310

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件:CC1312R、、 CC1190

目前、我们的产品正在使用 CC1310和 CC1312R。 我们将制造一款添加 CC1190放大器的新产品。 新产品可以使用 CC1310或 CC1312R。

我们正在使用 WOR 并使用 CMD_PROP_RX_SNIFF 命令、模式设置为 CarrierSenseMode_RSSIandPQT、因此 csConf.bEnaCorr 将设置为1。 我们希望射频处理器能够直接控制 CC1190、以在监听模式下尽快关闭外部 RX 放大器、从而节约能源。

我看到有一种方法可以控制 CC1310/CC1312R 中的射频处理器的 CC1190、因此我希望射频处理器能够控制引脚以在 WOR 模式下最好地节省能量。

出发地: https://dev.ti.com/tirex/explore/content/simplelink_cc13x0_sdk_4_20_01_03/docs/proprietary-rf/proprietary-rf-users-guide/rf-core/signal-routing.html、 我在使用 CC1310时可知悉此注意事项、但未提及 CC1312R:

以下情况下不支持 RAT_GPO1信号:

  • 当使用 Snif 命令(CMD_PROP_RX_SNIFF  CMD_PROP_RX_ADV_SNIFF)时,前导码关联已启用csConf.bEnaCorr = 1()

以下是我的问题:

1.当未检测到射频或未发现前导码或同步字时(WOR 模式)、射频内核是否能够控制 CC1190以关闭接收器 因此它会非常快速地关闭、当然在我们使用100mS 的监听时间之前关闭? 如果是、我们如何在使用 WOR 时对其进行设置?

2.我是必须使用 CC1312R 才能获得所需的结果,还是可以使用 CC1310?