This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310: SimpeLink CC13x0 SDK 4.20.02.07缺失;

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1239647/cc1310-simpelink-cc13x0-sdk-4-20-02-07-missing

器件型号:CC1310

问题:缺少";"

文件:simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07/source/ti/devices/cc13x0/driverlib/gpio.h

线:88

操作系统: Linux

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harold、您好!

    感谢您提请我们注意。 我将为此提交一个 TT。  

    但很好奇、您是否真的在计划中点击了该行代码? 该 SDK 适用于13x0器件、在 cc13x2器件上运行时似乎会命中该器件。  

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:

    不对、它没有击中该行代码、是的、我正在使用 CC1310。 在我添加定义 DRIVERLIB_DEBUG 后、编译器抱怨缺少";"。

    我会将此问题标记为已解决、因为您已提交 TT。

    此致、

    哈罗尔德