This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:CC1352P7 OAD

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1237110/lp-cc1352p7-cc1352p7-oad

器件型号:LP-CC1352P7
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我使用 Uniflash、使用 MCU 启动代码和应用代码对 LPCC1352P7开发板进行了编程、如自述文件中所述。

我可以下载更新后的映像。  在更新的图像中、我只是更改了版本、没有其他内容。

OAD 状态也显示成功。  

恢复正常运行。 处理器未重新启动。 两个 LED 均熄灭。

即使在重新启动开发板后、LED 也没有变化。

问题可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ranjit、您好!

    您是否提出了与该主题相同的问题?

    https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1232168/lp-cc1352p7-cc1352p7-oad

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、 https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1232168/lp-cc1352p7-cc1352p7-oad

    这是另一个问题。 OAD 下载无法正常工作。  

    现在可以使用 OAD 下载固件了。 重复使用两次。 RN 与 BR 断开连接、使绿色 LED 熄灭。 之后电路板不启动。  

    甚至、我进行了上电复位。 微控制器尚未开始。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    有任何更新吗? 如果您需要有关这方面的更多信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ranjit、您好!

    我正在处理其他 mcuboot 启动问题、这看起来它们可能与您的相关。

    同时、我的一位同事将去观察您看到的内容。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ranjit、您好!

    我无法重现您的问题:( 定义的过程适用于我.  

    OAD 完成后、器件会自动复位。 OAD 后无需电路板复位。  

    无论哪种方法、我还在成功的 OAD 后复位电路板、似乎可以顺利再次启动到升级的 CoAP 节点映像。  

    在尝试 OAD 过程之前、您是否可以尝试首先完全擦除节点的闪存一次?

    使用 uniflash ->设置和实用程序->擦除整个闪存

    然后执行 OAD 过程。 这不太可能是一个问题、但值得一试。  

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 SiddantH_N:

    您能否简要介绍您已执行的步骤( 链接上建议的步骤除外 ),如果步骤相同,那么问题可能是什么。

    谢谢。此致、

    哈林德·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harinder、您好。

    这是我遵循的程序。 您是否在使用 Uniflash 完成闪存擦除后尝试按照该过程进行操作?

    不幸的是、如果没有看到问题、我就无法判断出可能会出现什么问题。 您是否多次重现了此问题?  

    此致、

    SID