This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1350:CC1350与 CC1125之间的差异(就射频而言)

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350, CC1125, CC1352P, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1233600/cc1350-difference-between-cc1350-and-cc1125-in-terms-of-rf

器件型号:CC1350
主题中讨论的其他器件: CC1125CC1352PSysConfig

尊敬的所有人:

我想针对工业应用使用 CC1125或 CC1350

我想知道  与  CC1125相比、CC1350支持哪些额外参数 (除了在微控制器上增加的参数)、  

意味着     CC1125和 CC1350的不同射频参数是什么。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有 IC 可在主页上相互比较、这些信息也可下载为 Excel 格式。

    https://www.ti.com/wireless-connectivity/sub-1-ghz/products.html#

    您的应用是什么?  

    频率和规定?

    您的数据速率高还是日期低?

    CC1125将具有较大的链路预算、但这主要与低数据速率有关。

    产品或器件型号 协议 pdf 数据表 HTML 数据表 频段 TX 功率(最大值)(dBm) 灵敏度(最佳)(dBm) RX 电流(最低)(mA) 数据速率(最大值)(Mbps) 工作温度范围(°C)
    CC1350 无线 M-Bus (T pdf 数据表 HTML 数据表 2152-2,635,287-351,3559,439,431-527,718-878,861-1054</s>351,355 439,431527,718878,861 14 -124 44000000 -40至85
    CC1125 专有无线 M-Bus (T、S、C、N 模式) pdf 数据表 HTML 数据表 169 MHz、315 MHz、433 MHz、470 MHz、868 MHz、915 MHz、920 MHz 16 -129 17 0.2 -40至85
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在输出射频信号的波长和波形方面、CC1352P 是否与 CC1350兼容。

    并测量  基于 CC1350的 CC1352P 的升级   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC1352P 与 CC1350在射频方面兼容。

    有关每个芯片支持的 PHY、请参阅 SmartRF Studio/SysConfig。