This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:smartrf_settings.c、而不是 SysConfig

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1242449/launchxl-cc1352p-smartrf_settings-c-instead-of-sysconfig

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

如何使用 smartrf_settings.c  而不是 SysConfig 构建 rfPacketRX。 此外、当我尝试在不进行任何修改的情况下编译相同的工程时、显示以下错误: 错误:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk 版本7.10.01.24至少需要1.16.2版本的 SysConfig。、但我已经安装了1.16.2 SysConfig。  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pantelis:

     在 SmartRF Studio 中生成 smartRF_settings 时、可以选择 SysConfig 兼容代码格式。

    然后、在您的项目中打开 SysConfig 并禁用射频文件的代码生成。 现在可以将生成的代码粘贴到该文件中。

    关于您的错误、CCS 似乎没有发现您最新的 SysConfig 安装。  

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。  我尝试了您的建议、但无法找到如何在 SmartRF Studio 中选择与 SysConfig 兼容的代码格式。

    谢谢

    潘特利斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie、我成功地将 RF SysConfig 替换为 smartRF_settings。 没有兼容性选择、可能是因为默认情况下它处于打开状态。 再次感谢您。