This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:适用于 CC1352P7的监听器固件不起作用

Guru**** 2813775 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, CC1352P7, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1240252/lp-cc1352p7-sniffer-firmware-for-cc1352p7-does-not-work

器件型号:LP-CC1352P7
主题中讨论的其他器件:CC1352RCC1352P7UNIFLASH

我下载了 SmartRF Studio Packet Sniffer 1.10.0、并从 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\SmartRF Packet Sniffer 2\Sniffer_fw\bin\cc1352p7lp 将固件刷写到我的 LP-CC1352P7-1上、刷写后 LED 闪烁并工作、但如果我重置电路板、LED 将不会闪烁、并且无法检测到 SmartRF Packet Sniffer。

我在 SmartRF 数据包监听器中导入了项目并重新编译、生成的.out 可以在复位后工作。 比较这两个图像、可以在 CCFG 区域找到差异。

请帮助验证开箱即用固件是否有问题?

此致、

沭阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了开箱即用映像问题外、我还发现使用 CC1352P7捕获的监听器日志也有问题、使用 CC1352P7时格式错误的数据包更容易出现、如下面的屏幕截图所示、虽然使用具有相同版本的软件的 CC1352R LaunchPad 时不会出现格式错误的数据包。

    此致、

    沭阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、沭阳、在刷写嗅探器固件之前、您还可以使用 uniflash 擦除闪存? 然后刷写固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我做到了。 实际上、如果我没有擦除 CCFG、固件可以工作。 如果我擦除整个闪存、则无法擦除。

    我在刷写固件后进行了读出、发现 CCFG 区域缺少一些字节、您能帮助确认这是否是根本原因吗?

    此致、

    沭阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在使用 Sniffer 固件刷写之前、器件上刷写了什么内容? 一个问题、因为在您选择不擦除它之前、我想知道该 CCFG 字段中有什么内容。  

    我确实看到 CCFG 字段确实看起来不同、会检查这是否会引起您提到的任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您还可以为器件构建固件。 您可以从文件夹 SmartRF 数据包监听器2\sniffer_fw\ide\cc1352p7lp\ccs 中导入项目。

    并在 CCS 中构建它。 刷写此固件。 我看到这里的 CCFG 字段都已填满。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、编译后的映像具有正确的 CCFG。 我只是想验证预构建的映像是否存在问题、因为大多数人只是使用预构建的映像。

    此致、

    沭阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沭阳:

    很抱歉、我忘了发布跟进。 可以。 我重复了这个问题、是的、CCFG 问题似乎是可能的根本原因。 我已经向工具团队提交了一个请求单、该问题应该在下一版 Sniffer 中解决。

    此致、
    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

    此致、

    沭阳