This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:cc1352p 在工作一段时间后无法启动

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1239785/cc1352p-cc1352p-cannot-start-after-working-for-a-period-of-time

器件型号:CC1352P

我们在信标产品中使用 CC1352解决方案(不使用协议栈、仅使用射频)。 为保持稳定运行、我们每天重启 CC1352的软件。 正常工作一段时间后、我们发现1352无法启动、并且测试发现其 RESET 引脚处于低电平状态、其他引脚也处于低电平状态。 此时、将 RESET 引脚拉至高电平、系统将正常启动。 一段时间后、CC1352无法再次启动、且其引脚再次变为低电平。 这样做的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:  

    这是在 Launchpad 上还是在您自己的自定义板上?

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ,定制板 原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    该问题发生的频率如何?

    如果您在 SmartRF Studio 中的 TX/RX 中设置器件该怎么办? 是否仍能进行重置?

    同时、您还可以在此处上传布局吗?

    您的原理图分辨率也非常低、因此很难调试。 如果您可以上传分辨率更高的图片就更好了。

    此致、

    Hg