This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:SPI MISO syscfg

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1241366/cc1352p7-spi-miso-syscfg

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好,

我们 不 使用 SPI MISO PIN, 我们可以   在 syscfg 中将其释放?

此致

XD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    当然、最简单的可能是在 SysConfig 中删除 SPI 对象。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    谢谢。 我们找不到移除 SPI MISO 引脚的位置。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    请打开 SYSCFG GUI -> TI drivers -> SPI、然后按 Remove All。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    我们不想删除所有的 SPI,我们只想删除 SPI MISO 引脚,因为我们没有在我们的项目中使用 MISO 功能.

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    您能否尝试在 SysConfig 中更改 SPI 模式? 三引脚模式适合您吗?

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Marie,ć

    我们 使用了三引脚模式。 我们希望 MISO 引脚用于其他功能。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    我不明白您指的是哪个引脚。

    当我使用 LaunchPad SPI 总线配置三引脚模式时、我在引脚多路复用视图中看不到 MISO 引脚。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marie:

    out syscfg 与您的不同。 我们需要自由的 MISO 引脚。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    没有 MISO (POCI)引脚时无法使用 SPI。  

    您可以分配一个不同的引脚、但无法将其完全禁用。  

    谢谢、

    M·H