This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:Wi-SUN 堆栈中是否有温度保护机制?

Guru**** 2571675 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1242766/cc1352p7-is-there-a-temperature-protection-mechanism-in-wi-sun-stack

器件型号:CC1352P7

我的客户正在对 CC1352P7执行温度测试。 他们测试了 SDK 中的 prop-RF 和 Wi-SUN 示例,发现 prop-RF 软件运行无问题,但 Wi-SUN 软件运行异常。

行为是某些路由器在-40°C 时无法加入 BR、而 BR 将在105°C 时重置。

由于 prop-RF 程序没有问题、因此客户想知道 Wi-SUN 堆栈中是否存在会导致此问题的温度保护机制。

此致、

沭阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沭阳:

    我认为 TI Wi-SUN 堆栈中没有明确的温度保护机制。

    但是、当温度发生变化时、会有射频漂移的危险。 我们在特定阈值后实施了重新校准。 这可能会导致无线电操作延迟、但我不确定它会如何导致您看到的行为。  

    我将指派一名同事来研究这一方案。

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的沭阳:

    我确实有几个与此相关的问题。

    1. 如果您说 BR 重置为105度、那么您每次都能看到这一点吗、具体而言就是105度重置吗?
    2. 是否有更多关于加入和未加入网络的节点数量的数据? 测试网络有多大、测试时间有多长?

    此致、

    SID