This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:使用不同 SPI 引脚进行 OAD 引导

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1242599/cc1352p7-oad-boot-with-different-spi-pin

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件: SysConfig

您好,

 我们构建的项目形式为 simple_peripheral_oad_offchip_lp_CC1352P7_1_tirtos7_ticlang、但我们的硬件 设计使用 不同的 引脚连接到 具有 LAUNCHXL--CC1352P7-1的外部 SPI 闪存,我们无法从闪存引导、我们应该怎么做?

此致