This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R7:SDK 7.10.01.24中的 MCUboot 与 Wi-SUN 的存储器映射损坏、器件在 CCS 中仅具有352k 闪存

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1314R10, CC1354P10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1243240/cc1312r7-broken-memory-map-for-mcuboot-wit-wi-sun-in-sdk-7-10-01-24-device-only-has-352k-flash-in-ccs

器件型号:CC1312R7
主题中讨论的其他器件:CC1314R10CC1354P10

您好!

请参阅随附的屏幕截图。 带有片外 OAD 的示例 ns_CoAP_OAD_offchip 的标准构建。
如果不进一步调查,我假设这是与*onchip* OAD 相同的分配映射,这是错误的。
工作中是否有解决方法?
我们如何自行纠正此问题、以便构建和测试代码?
(当我们得到正式修复时不会损坏的方式。)
是否只是编辑链接器.CMD 文件并设置正确的#define FLASH_SIZE?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    脚注:有一个片上 OAD 示例是没有用的、因为应用程序代码有44k 的存储器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的举报!

    是的、您应该能够编辑 cc13x2x7_cc26x2x7_oad_offchip.cmd 中的 flash_size 。 只需确保不要进入 NVS 区域(从0xA8000开始)。

    由于代码大小、我们仅为1M 器件(CC1314R10和 CC1354P10)提供片上 OAD。

    谢谢、

    M·H