This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1350-4:适用于 Launchpad 平台的信号强度测量代码。

Guru**** 2527810 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-SHARP128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1242952/launchxl-cc1350-4-signal-strength-measurement-code-for-the-launchpad-platform

器件型号:LAUNCHXL-CC1350-4
主题中讨论的其他器件: BOOSTXL-SHARP128

我正在研究一个需要独特天线的项目、我希望找到一些示例代码、但我无法找到所需的内容。  我不得不承认,我是一个硬件工程师,当我不得不黑客的 FW。

我准备了两个 LaunchXL-CC1350-4 (433MHz)开发套件以及一个带有屏幕的 BOOSTXL-SHARP128电路板。

我最初的想法是让一个 LauchXL 连接到另一个、并在 BoostXL 屏幕上显示 RSSI 值。

是否有可以实现这一点的示例代码?  或者、这可以用一台 PC 来完成、以便每秒钟左右记录一次 RSSI 值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我推荐使用 rfPacketErrorTest 示例: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__ADHqw6uhnEYZbtL7SffdnA__com.ti.SIMPLELINK_CC13X0_SDK__eCfARaV__LATEST

    谢谢、

    M·H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 来看看吧

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很确定我让它正常工作!  我必须做一些黑客操作才能使它以433运行(launchXL-cc1350-433的代码根本不会运行显示屏)。
    我更改了几个文件:config.c、menu_nortos.c 和 smartrf_settings_predefined.c、 并能够建立连接。

    感谢您提供此代码集的链接!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很确定我让它正常工作!  我必须做一些黑客操作才能使它以433运行(launchXL-cc1350-433的代码根本不会运行显示屏)。
    我更改了几个文件:config.c、menu_nortos.c 和 smartrf_settings_predefined.c、 并能够建立连接。

    感谢您提供此代码集的链接!