This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:TI 15.4安全错误

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1243661/cc1310-ti-15-4-security-error

器件型号:CC1310
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

大家好、我正在 CC1310评估板上测试 TI 15.4。 我已经成功测试了传感器和收集器示例。

如果我已在 config.h 中将 CONFIG_PHY_ID (在收集器和传感器示例中)从50 KB 更改为200 KB APIMAC_GENERAL_US_915_PHY_132、则该示例有效、但开头时我进入收集器终端后出现以下错误:

安全错误:0xdb - 0x0001

这意味着什么? 如果您可以让我指向一个包含所有错误列表的文档。 谢谢你。

一些详细信息:

  • 2个 CC1310开发套件
  • SDK simplelink_cc13x0_sdk_4_20_02_07
  • CCS 12.3.0.00005  
  • 另一项更改仅发生在 config.h config_POLLING_INTERVAL 3600000 (来自6000、对于传感器和收集器示例)中

非常感谢、RAM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、RAM:

    首先、应确保两个器件具有相同的配置。

    这种 CAN 问题可能是由于一个器件的连接数据仍然可用造成的。 请确保擦除 NVM。 这可以通过在复位事件后按下右侧按钮来完成。

    如果这样不起作用、请使用 uniflash 擦除器件内存、然后重试。

    此致、

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    按下"RIGHT"按钮+ RESET 可以修复它。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAM:

    欢迎您!!

    此致、

    亚历克斯