请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1310 大家好、
以下是客户的请求:
它们使用7mm * 7mm CC1310HSM 进行信号传输、频带为868MHz。
目前、在 PCB 设计中、DIO8、9、10 和11用作 SPI 接口、从顶层通过芯片位于底层的过孔引出。
目前计划将模拟射频前端部分和 CC1310芯片包装在屏蔽箱中。 但是、他们之前已经过测试并发现芯片 SPI 信号的高次谐波会干扰接收端的模拟射频信号。
为避免此类干扰、请提供参考屏蔽设计建议。

您能帮助检查这个问题吗? 谢谢。
此致、
尼克