This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1312R:多个定制电路板上的 IO 故障

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1244653/cc1312r-failing-io-on-multiple-custom-boards

器件型号:CC1312R

您好!

我有许多定制电路板似乎具有非功能 IO (GPIO、I2C...)。 RF 运行正常、直流/直流电压为1.7V、但我完全无法控制 IO。 尽管寄存器正确更改、但尝试将引脚设置为高电平或低电平无法正常工作。

在大多数 IO 中、我的读数为~0.1V。 我想了解是否有一种故障模式可以解释此行为以及这种情况可能是如何发生的。

原理图: