您好!
我有与传感器控制器相关的问题(更多关于传感器控制器生成的代码)。
假设传感器控制器运行2个任务。
1) 1)是否可以通过两个任务操作(访问)变量?
2)其中一项任务停止并运行另一项任务是否可行?
3)是否 支持"goto"?
此致、
迪米塔尔
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有与传感器控制器相关的问题(更多关于传感器控制器生成的代码)。
假设传感器控制器运行2个任务。
1) 1)是否可以通过两个任务操作(访问)变量?
2)其中一项任务停止并运行另一项任务是否可行?
3)是否 支持"goto"?
此致、
迪米塔尔
尊敬的 Siri:
正如建议(更改请求)一样、如果至少支持"全局"变量(支持从所有任务访问)、我可能会更好。
例如、在本例中、我有一个基于 RTC 节拍运行的任务-处理 IO 引脚、多个定时器、以及读取外部温度传感器(ADC 转换)。 现在我需要添加第二个任务,女巫不需要不断地运行,不幸的是,它需要知道从第一个任务测量的温度,但由于它无法访问,我必须把每一个任务,女巫是丑陋的。
我知道我可以使用主 MCU 共享任务之间的温度值、但 使用此方法无法节省能源( 使用传感器控制器是主要目标)。 在本例中、该测量每几秒唤醒一次主 MCU、而不是每10分钟唤醒一次。
此致、
迪米塔尔
尊敬的 Dimitar:
我跟研发部门谈过这件事时、他们说对于这件事、他们只收到了很少的要求、在所有的用例中、客户都可以"解决"一项任务即可让一切运行起来。
我会将您的请求转发给研发部门。 我认为他们不会在不久的将来实施、但如果客户要求足够多、可能会在某个时候实施。
不过不确定这是否会对您有所帮助、但希望您能够在一个任务中实现所有内容、并获得所需的电流消耗、即使您的代码不太理想:-)
Br
Siri
尊敬的 Siri:
谢谢你。 当然、我必须使用我们现在掌握的工具来解决该问题。
我希望其他开发人员将 SC 的优点用得像桃子一样。 我认为这是开发其硬件的人民的想法。
为了分享我对 Sensorcontroller studio 的客户意见、我可以说几件事:
1.看起来该工具在使用全部传感器控制器硬件功能方面存在一些限制。 如果我猜到,我想说的是,这个想法是从某种简单的开始,它是要改进它。
2.当我正在处理运行部分通用代码的设备时,我会尝试在源控制中作为存储库子模块共享通用代码。 Sensor Controller Studio appouch (使用通用文件进行项目设置和源代码)对这方面根本没有帮助。
3.在编写代码过程中使用鼠标(定义变量或常量)也不是我喜欢的东西,但肯定不是那么大的问题。
此致、
迪米塔尔