This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1125:CC1125通信

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1239216/cc1125-cc1125-communication

器件型号:CC1125

迪亚尔斯、

客户拥有 一个正在开发中的使用 TI CC1125的通信产品、它在网络方面遇到了问题。 请帮助协调和支持:

问题说明:

我们有四个器件、其中两个可以进行通信。 但我们不明白为什么只有这个对可以通信。

假设:A、B、C、D 四器件、当前仅 AB 通信、CD 通信。 我们期待其中的任何一个被发送,其他的被接收。 (我们为相同的编码配置了 SYNC_CFG1 0x08 SYNC_CFG0 0x17)

此外、我们还需要代码函数、即器件 A 和 C 进行通信、B 和 D 未进行接收或处理。

我希望我能理解如何实现一对一、一对 N 配置管理,Pls 非常乐意帮助您。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定我是否了解您是如何测试的。

    从硬件的角度来看、您是否有4个板是相同的、它们都使用完全相同的寄存器配置、但只有两个和两个板能够通信?

    请提供更多详细信息、并说明您具体是如何测试此项的。

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户想知道我们是否可以提供   136.7~160MHz 的参考设计原理图?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了 Siri 的评论外:信号带宽和 RX BW 是多少? 从硬件的角度来看、只有一些单元能够与某些单元通信时的典型问题是频率偏移。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    因此、需要客户提供  信号带宽和 RX BW?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪亚尔斯、

    频率为154~169MHZ、RX BW 为10kHz。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    了解参考设计原理图和无源器件的值。 请参阅文档的第1页、网址: https://www.ti.com/lit/pdf/tidreu2

    这最初是为169 MHz 频带设计的、但无源元件值也可以用于154-169 MHz。

    可能需要为 164 MHz 以下的频率调整确切的 RF 寄存器设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果将 RX BW 设置为10kHz、则需要一个非常准确的 TCXO、以避免频率偏移问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同意10kHz 的 Rx BW、应使用一个精确的 TCXO 来代替晶体。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有备注、会告知客户这个建议。