This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652R7:Energytrace

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1243640/lp-cc2652r7-energytrace

器件型号:LP-CC2652R7
主题中讨论的其他器件:ENERGYTRACE

您好!

我想使用两个并联的 Launchpad。 如果我尝试使用特技在 CLI 中启动电流测量、测量将中断、我收到消息"Bad data detected"。 USB 上的流量是否过大? 或者根本原因是什么?

还有一个问题:如上所述、我在 CLI 中开始测量。 我必须在那里输入一个输出文件。 这是真的吗? 或者是否有办法保留它?

此致
塞巴斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    XDS110ET LaunchPad 将具有与 TMDSEMU110-U 相同的最大电流能力、也就是说、Energytrace 可以   在本机上测量高达75mA 的目标板功耗。  借助 TMDSEMU110-ETH 附加组件、它能够实现高达800mA 的电流。  EnergyTrace 任何时候只支持将一个 LaunchPad 连接到 PC、并且.out 文件是必需的。

    此致、
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    谢谢。 如果我使用 CLI 和特技、是否无法同时连接两个 Launchpad? 如果我开始测量、我经常会"检测到不良数据"。 该错误消息是什么意思? 为什么会发生这种情况?

    S·布尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    请说明您是仅在连接两块 LaunchPad 时收到错误消息"Bad data detected"、还是仅在使用一个 LaunchPad 时也会出现错误消息?

    此外、您能否提供您获得的日志、以便我们更轻松地识别问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我连接两个 Launchpad、我会收到错误消息。 那么我对原因很感兴趣吗?

    "检测到错误数据
    5000ms 后停止 Energytrace
    0.17秒:平均电流:12.538065mA 最大电流:13.283466mA 最小电流:0.000000mA 总能耗= 7116.606 uJ"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EnergyTrace SDUTE 命令行实用程序 是一款简单的工具、因为它不会区分多个连接的 XDS110器件、这意味着 EnergyTrace 测量结果会观察到与 PC 连接的其他 LaunchPad 的干扰。  您还可以参阅 SPRUI94的第3.6.5节。  我建议单独测试每个电路板的功耗。

    此致、
    瑞安