This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311R3:CC1311的射频内核上是否还提供具有 Smart前导 码的 RX 嗅探模式?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1244705/cc1311r3-is-the-rx-sniff-mode-with-smartpreamble-also-available-on-the-rf-core-of-the-cc1311

器件型号:CC1311R3
主题中讨论的其他器件:CC1200

目前、我们使用的是具有 Smart前导 码的 RX 嗅探模式中的 TI CC1200射频收发器、但可以改用 CC1311。

乐金

温琴佐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    温琴佐

    我们没有计划在 CC13xx 器件上使用 Smart前导 码制作示例、但我无法理解为什么不能这样做的原因。

    您将必须使用高级 Sniff 命令、因为该命令支持查找2个同步字。

    此外、时序计算将有所不同、因为 与 CC1200 (睡眠到 RX)相比、CC1311从待机到 RX 需要更长的时间。 当查找时间戳数据包时、CC1311可能还需要更长的 RX 时间、因为1字节前导码可能不足以检测同步字、 它可能需要使用前一个时间戳数据包的结尾作为前导码的一部分、才能检测到同步。

    Br

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Thansk a Lot Siri,

    如果 我必须 在支持水平/质量方面打分、您 就会赢得金牌。

    再次感谢

    乐金

    温琴佐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、 Vincenzo。

    你成就了我的一天:-)