This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK:集电极的天线多样性- FH 中的传感器示例

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1244362/simplelink-cc13x2-26x2-sdk-antenna-diversity-for-collector---sensor-example-in-fh

器件型号:SIMPLELINK-CC13X2-26X2-SDK
主题中讨论的其他器件:CC1310

嗨、团队!

在搜索了有关天线多样性的大部分主题之后、和很多其他人一样、我没有找到在跳频模式下实现天线多样性的任何信息。

我目前正在使用收集器和传感器示例、并尝试为具有2根天线和1个射频开关的定制电路板找到一个解决方案。  

以下是我之前阅读过的一些链接:

https://www.ti.com/lit/an/swra523b/swra523b.pdf?ts=1687943881476&ref_url=https%253A%252F%252Fe2e.ti.com%252F
https://www.ti.com/lit/an/swra469/swra469.pdf



或许使用射频驱动器来实现这是一种很好的方法、但如果有人帮助我、我可以使用一些指导。


提前感谢您、

纳尔逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的器件和 PHY 是什么?

    您所指的应用手册适用于 CC1310 (不适用于 CC13x2)、它仅支持 genfsk PHY。

    Br

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    我使用的是 CC13X2系列。  

    是的、我知道、我在这里提到这是因为 我想检查 CC13X2或类似的东西是否有在跳频模式下实现天线多样性的应用手册。

    我的 PHY 设置为:

    频段:低于1 GHz

    法规类型: ETSI

    低于1 GHz 频率:863 - 869 MHz

    PHY 类型:50kbps、2-GFSK

    射频共存:已禁用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、尚未针对 CC13x2提供天线分集功能。

    我们对此已经做了一些工作、但我不知道何时可以发布补丁。

    Br

    Siri