This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1310:XOSC_LF 精度和抖动

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1246179/launchxl-cc1310-xosc_lf-accuracy-and-jitter

器件型号:LAUNCHXL-CC1310

您好!

我们有一个 LAUNCHXL-CC1310套件、并由于我们的项目需要精确的计时、因此检查了 RTC 外部晶体的稳定性和精度。 我们使用 主参考手册第11.3.4节中建议的方法将时钟信号路由到 DIO2。 在示波器上、我触发了一个正边沿、然后  在示波器上观察了下一个具有无限持久性的正边沿。 如图片所示、我们看到了大量抖动、我们看到自己的产品也出现了类似的抖动。 我们测试了 EVK、期望找到一个正常工作的系统、软件是否可能配置错误?

我的理解是负载电容器不会真正影响抖动、Fosc 更多吗?

Delta X 为97ns。

谢谢。

安迪