This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:TI-wisunfan-pyspinel "wisunstack stop"命令无效

Guru**** 2416330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1246032/lp-cc1352p7-ti-wisunfan-pyspinel-wisunstack-stop-command-is-not-working

器件型号:LP-CC1352P7

我无法通过发出"wisunstack stop"命令来停止"wisunstack"。 它返回"Done"、但栈仍在运行。 这意味着、除非我对 LaunchPad 进行硬复位、否则它只是保持连接到同一边界路由器网络、如果需要、我无法连接到不同的边界路由器。

那么、这是一个错误吗? 或执行硬复位是这里唯一的选项?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabarinath:  

    "wisunstack stop"命令尚未执行。

    您可以使用 pyspinel 上的 reset 命令从 wisun 网络断开连接。 但是、之后需要发出 ifconfig up 并在重置后开始 wisunstack。  

    这是 wisunstack stop 的帮助文档。  

    如果您想断开路由器并让其重新通过联接过程,然后重置,如果 config up 和 wisunstack start 是一系列命令。

    此致、

    SID

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sid:

    好的、我没有注意到代码中提到了它。

    谢谢

    Sabainath Jayaraman.