This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1201:有关 CC120传输功率的问题。

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC110L, CC1201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1239766/cc1201-issues-about-cc120-transmission-power

器件型号:CC1201
主题中讨论的其他器件:CC110L

您好!

我是否可以询问使用 CC1201进行传输、使用 CC110L 进行433M 进行接收是否可以进行通信?

它是否能够同步到32个通道?

目的是增加 CC1201的传输功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以让 CC1201与 CC110L 通信

    是的、您可以使用多个通道。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC110和 LCC1201晶体振荡器是不同的、一个是26M、另一个是40M、它们可以同样地进行频率分频吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    xtal 频率在这种情况下并不重要、它们都能够使用相同的射频频率、这也是此处的相关因素。