This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:CC1352P1工作频率

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1246167/cc1352p-cc1352p1-frequency-of-operation

器件型号:CC1352P

您好!

我有一对 LAUNCHXL-cc1352P1。 我想在1090GHz 下运行一个 TX 和一个 RX、使用完全相同的配置。 当 TX 运行良好、甚至超过1090GHz 时、RX 一直工作到1080GHz、然后停止。 我尝试了两种 SmartRF 设置并从 CCS 更改了代码。 完全相同。 是否有任何设置、例如频率合成器、可以使 RX 在1090GHZ 下工作?  

验证代码是否正确。

谢谢!

//绩效指标问题

//由 SmartRF Studio 版本2.29.0生成(内部版本#383)

//应用的模板与 cc13x2_26x2 SDK 版本2.3.0.xx.xx 或更高版本兼容。

//器件:CC1352P 版本 E (2.1)。

//

//绩效指标问题

//绩效指标问题

//参数汇总

// RX 地址0:0xAA

// RX 地址1:0xBB

// RX 地址模式:无地址检查

//频率:1090.00000MHz

//数据格式:串行模式禁用

//偏差:350.000kHz

//数据包长度配置:变量

//最大数据包长度:255

//数据包长度:20

//数据包数据:255

//前导码计数:4字节

//前导码模式:发送0作为第一个前导码位

// RX 滤波器带宽:2185.1kHz

//符号速率:1000.00000kBaud

//同步字:0x930b51de

//同步字长:32位

// TX 功率:13dBm

//启用高输出功率 PA:真

///美白:没有美白

#include "smartrf_settings.h"

#Include DeviceFamily_structPath (rf_patches/rf_patch_cpe_prop.h)

// TI-RTOS 射频模式对象

RF_Mode RF_PROP =

{

.rfMode = RF_MODE_AUTO、

.pePatchFxn =&RF_PATCH_CPE_PROP、

.mcePatchFxn = 0、

.rfePatchFxn = 0

};

//覆盖 CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP_PA

uint32_t pOverrides []=

{

// override_tc784_tc785.xml

// Tx:配置 PA 斜坡时间,PACTL2.RC=0x3 (在 ADI0中,设置 PACTL2[4:3]=0x3)

ADI_2HALFREG_OVERRIDE (0、16、0x8、0x8、17、0x1、0x1)、

// Rx:将 AGC 基准电平设置为0x2E (默认值:0x2E)

HW_REG_OVERRIDE (0x609C、0x002E)、

// Rx:设置 RSSI 偏移以将报告的 RSSI 调整-4dB (默认值:-2)、针对外部偏置和差分配置进行修整

(uint32_t) 0x000488A3、

// Rx:设置 LNA Ib 升压

ADI_HALFREG_OVERRIDE (0、5、0xF、0x2)、

// Rx:将抗混叠滤波器带宽设置为0x0 (在 ADI0中,设置 IFAMPCTL3[7:4]=0xD)

ADI_HALFREG_OVERRIDE (0、61、0xF、0x0)、

// TX:减少模拟斜升等待时间

HW_REG_OVERRIDE (0x6028、0x001A)、

// TX:设置 intFreq = 0

(uint32_t) 0x00000343、

// override_prop_common.xml

// DC/DC 稳压器:在具有14dBm PA 设置的 Tx 中,使用 DCDCCTL5[3:0]=0xF (DITHE_EN=1且 IPEAK=7)。 在 Rx 中、使用默认设置。

(uint32_t) 0x00F788D3、

// override_prop_common_sub1g.xml

//设置 RF_FSCA.ANADIV.DIV_SEL_BIAS = 1。 位[0:16、24、30]无关。

(uint32_t) 0x4001405D、

//设置 RF_FSCA.ANADIV.DIV_SEL_BIAS = 1。 位[0:16、24、30]无关。

(uint32_t) 0x08141131、

(uint32_t) 0xFFFFFFFF

};

//覆盖 CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP_PA

uint32_t pOverridesTxStd[]=

{

// TX 功率元素应始终是列表中的第一个

TX_STD_POWER_OVERRIDE (0x003F)、

//基于 LO 分频器(0)和前端(0)设置的 ANADIV 无线电参数

(uint32_t) 0x11310703、

// override_phy_tx_pa_ramp_genfsk_std.xml

// Tx:配置 PA 斜升、设置关断前的等待时间(16/24us 的0x1A 次滴答= 17.3us)。

HW_REG_OVERRIDE (0x6028、0x001A)、

//在 RX 中将 TXRX 引脚设置为0,在 IDEL/TX 模式下设置为高阻抗。

HW_REG_OVERRIDE (0x60A8、0x0401)、

(uint32_t) 0xFFFFFFFF

};

//覆盖 CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP_PA

uint32_t pOverridesTx20[]=

{

// TX 功率元素应始终是列表中的第一个

Tx20_power_override ()、

//基于 LO 分频器(0)和前端(0)设置的 ANADIV 无线电参数

(uint32_t) 0x11C10703、

// override_phy_tx_pa_ramp_genfsk_hpa.xml

// Tx:配置 PA 斜升、设置关闭前的等待时间(16/24us 的0x1F 次滴答= 20.3us)。

HW_REG_OVERRIDE (0x6028、0x001F)、

//在 RX/TX 和空闲时分别将 TXRX 引脚设置为0和高阻抗。

HW_REG_OVERRIDE (0x60A8、0x0001)、

(uint32_t) 0xFFFFFFFF

};

// CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP_PA

//针对所有频段的专有模式无线电设置命令

RFC_CMD_PROP_RADIO_DIV_SETUP_PA_t RF_cmdPropRadioDivSetup =

{

.commandNo = 0x3807、

.status = 0x0000、

.pNextOp = 0、//插入适用的指针:(uint8_t*)&xxx

.StartTime = 0x00000000、

.startTrigger.triggerType = 0x0、

.startTrigger.bEnaCmd = 0x0、

.startTrigger.triggerNo = 0x0、

.startTrigger.pastTrig = 0x0、

.condition.rule = 0x1、

.condition.nSkip = 0x0、

.modulation.modType = 0x1、

.modulation.deviation = 0x578、

.modulation.deviationStepSz = 0x0、

.symbolRate.prescale = 0xF、

.symbolRateWord = 0xA0000、

.symbolRate.decimMode = 0x0、

.rxBw = 0x64、

.前导 Conf.nPreamBytes = 0x4、

.前导 码 Conf.前导 码模式= 0x0、

.formatConf.nSwBits = 0x20、

.formatConf.bBitReversal = 0x0、

.formatConf.bMsbFirst = 0x1、

.formatConf.fecMode = 0x0、

.formatConf.whitenMode = 0x0、

.config.frontEndMode = 0x0、

.config.biasMode = 0x1、

.config.analogCfgMode = 0x0、

.config.bNoFsPowerUp = 0x0、

.config.bSynth窄 带= 0x0、

.txPower = 0x003F、

.pRegOverride = pOverrides、

.centerFreq = 0x0442、

.intFreq = 0x0D99、

.loDivider = 0x05、

.pRegOverrideTxStd = pOverridesTxStd、

.pRegOverrideTx20 = pOverridesTx20

};

// CMD_FS

//频率合成器编程命令

RFC_CMD_FS_t RF_cmdFS =

{

.commandNo = 0x0803、

.status = 0x0000、

.pNextOp = 0、//插入适用的指针:(uint8_t*)&xxx

.StartTime = 0x00000000、

.startTrigger.triggerType = 0x0、

.startTrigger.bEnaCmd = 0x0、

.startTrigger.triggerNo = 0x0、

.startTrigger.pastTrig = 0x0、

.condition.rule = 0x1、

.condition.nSkip = 0x0、

.frequency = 0x0442、

.fractFreq = 0x0000、

.synthConf.bTxMode = 0x0、

.synthConf.refFreq = 0x0、

.__dummy0 = 0x00,

.__dummy1 = 0x00,

.__dummy2 = 0x00,

.__dummy3 = 0x0000

};

// CMD_PROP_RX

//专有模式接收命令

RFC_CMD_PROP_RX_t RF_cmdPropRx =

{

.commandNo = 0x3802、

.status = 0x0000、

.pNextOp = 0、//插入适用的指针:(uint8_t*)&xxx

.StartTime = 0x00000000、

.startTrigger.triggerType = 0x0、

.startTrigger.bEnaCmd = 0x0、

.startTrigger.triggerNo = 0x0、

.startTrigger.pastTrig = 0x0、

.condition.rule = 0x1、

.condition.nSkip = 0x0、

.pktConf.bFsOff = 0x0、

.pktConf.bRepeatOk = 0x0、

.pktConf.bRepeatNok = 0x0、

.pktConf.bUseCrc = 0x1、

.pktConf.bVarLen = 0x1、

.pktConf.bChkAddress = 0x0、

.pktConf.endType = 0x0、

.pktConf.filterOp = 0x0、

.rxConf.bAutoFlushIgnored = 0x0、

.rxConf.bAutoFlushCrcErr = 0x0、

.rxConf.bIncludeHdr = 0x1、

.rxConf.bIncludeCrc = 0x0、

.rxConf.bAppendRssi = 0x0、

.rxConf.bAppendTimestamp = 0x0、

.rxConf.bAppendStatus = 0x1、

.syncWord = 0x930B51DE、

.maxPktLen = 0xFF、

.address0 = 0xAA、

.address1 = 0xBB、

.endTrigger.triggerType = 0x1、

.endTrigger.bEnaCmd = 0x0、

.endTrigger.triggerNo = 0x0、

.endTrigger.pastTrig = 0x0、

.EndTime = 0x00000000、

.pQueue = 0、//插入适用指针:(dataQueue_t*)&xxx

.pOutput = 0 //插入适用的指针:(uint8_t*)&xxx

};

// CMD_PROP_TX

//专有模式发送命令

RFC_CMD_PROP_TX_t RF_cmdPropTx =

{

.commandNo = 0x3801、

.status = 0x0000、

.pNextOp = 0、//插入适用的指针:(uint8_t*)&xxx

.StartTime = 0x00000000、

.startTrigger.triggerType = 0x0、

.startTrigger.bEnaCmd = 0x0、

.startTrigger.triggerNo = 0x0、

.startTrigger.pastTrig = 0x0、

.condition.rule = 0x1、

.condition.nSkip = 0x0、

.pktConf.bFsOff = 0x0、

.pktConf.bUseCrc = 0x1、

.pktConf.bVarLen = 0x1、

.pktLen = 0x14、

.syncWord = 0x930B51DE、

.pPkt = 0 //插入适用的指针:(uint8_t*)&xxx

};