This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:无线升级- CC1352P7

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1246343/cc1352p7-over-the-air-upgrade---cc1352p7

器件型号:CC1352P7
您好、TI!  
  我们希望为现场控制器执行无线固件升级。 我们使用的器件是  CC1352P7。 我们希望 控制器上有两个映像、一个是次级引导加载程序、另一个是我们的应用程序映像。  
 
次级 引导加载程序位置和大小:  
闪存基址        0x0
闪存大小        0xYYYYY//基于图像的大小
 
应用程序映像位置和大小:
闪存基址        0xYYYYY+偏移
闪存大小        0xZZZZZ //基于映像的大小
 
   次级 引导加载程序会在控制器上电时启动、并等待更新命令。 如果它在特定的等待时间内没有收到任何命令、它会复位并将控制权交给应用程序。  
  要执行升级、我们需要对构建映像的二进制文件进行解码、以便将自己写入闪存中。 您能帮助我们对二进制文件进行解码吗?
  中:射频低于 GHz
  协议:TI 专有协议
谢谢。
阿伦 T 公司