This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1310:示例工程 IAR 9.32.1 SDK 7.10.01.24

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1246387/cc1310-example-enpty-project-iar-9-32-1-sdk-7-10-01-24

器件型号:CC1310

您好!

我尝试使用 IAR 9.32.1 SDK 7.10.01.24运行空项目示例

我遇到了错误:  

此外,我尝试 打开.syscfg 文件并得到:  

请提供建议  

烧  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yaki:

    我们将在您发送的电子邮件中处理这种情况、并可能将答案发布在此处。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该问题是由项目工作区路径中的空间引起的。

    此致、

    亚瑟