This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311R3:CC1311R3

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1246987/cc1311r3-cc1311r3

器件型号:CC1311R3

您好!

我们已开始在产品中将 CC-430替换为 CC-1311。  

为了在生产线上对 CC-430进行编程、我们使用了带有 Elprotronic 提供的应用的 FlashPro-430编程器。  

在生产调整最小的情况下对 CC-1311进行编程的更好选择是什么? 我们可以使用 FlashPro-430吗?

有关信息:

为了对 CC-430进行编程、我们使用了 Spy-by-Wire 协议和 SBWTDIO 以及 SBWTCK 线路。

谢谢。

亚历克斯·卡特索维奇

Centrica (全景电源)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您将必须使用另一个编程器、因为 CC430和 CC1311使用不同的编程接口。

    对于 CC1311、您必须使用该制造商提供的 ARM (cJTAG)编程器之一、例如该编程器: https://www.elprotronic.com/products/flashpro-arm-1v-xs

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    感谢您的回复。

    我找到了 TI 编程器 XDS110 或编程器板 LP-XDS110ET。 它是否也适用? 我计划使用 TCK 和 TMS 线路。

    谢谢。

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    实际上、XDS110系列也很适合。 它实际上是我们提供最多支持的设计。

    此致、

    亚瑟