This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:无法连接到 Sidewalk。

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1246044/lp-cc1352p7-unable-to-connect-to-sidewalk

器件型号:LP-CC1352P7
主题中讨论的其他器件:CC1352P7

您好、TI 专家。

我已经根据以下视频编译了 Sidewalk 示例代码。

Amazon Sidewalk 开箱即用演示|影片| TI.com

但我的 CC1352P7_1无法成功连接到 AWS。

我指的是该 E2E 主题。

CC1352P7:關於人行道快速入門指南-低於1GHz 的論壇-低於1GHz - TI E2E 支持論壇支持

我使用过仅 BLE、仅 FSK 或 FSK+BLE、无法顺利连接到 AWS。

下图是  

下图显示了我使用的是 FSK+BLE。 当我按 btn02时、它会使用蓝牙进行注册、但它一直显示失败。

我使用的是 Echo Gen4、序列号和版本号、如下图所示。

CCS 版本:12.3.0.00005

SDK:simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_7_10_01_24

如何解决该问题?

谢谢。