This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC1352P7:有关 LP-CC1352P7-1中第二个 UART 通道的详细信息

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1247732/lp-cc1352p7-details-regarding-the-second-uart-channel-in-lp-cc1352p7-1

器件型号:LP-CC1352P7
主题中讨论的其他器件:SysConfig

您好!

我尝试使用 Launchpad 上的两个 UART 通道。 但只有一个 UART 且其引脚布局已定义。 不过、根据 CC1352P7-1芯片组的数据表、该芯片组支持两个 UART。 那么、连接到第二个 UART 的 GPIO 是什么或者它是否正在电路级使用?

此致、

Sabarinath Jayaraman。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sabarinath:

    借助于我们的 IOC 控制器(技术参考手册的第13章)、您实际上几乎可以选择任何 GPIO 来连接 UART 信号。

    以下是可以使用 SysConfig 实现该功能的方法(请参阅图片上的步骤):

    1. 在 SysConfig 中、添加一个 UART 实例、
    2. 在这个新创建的实例中、在"PinMux"中、您可从可用的器件引脚中进行选择。

    此致、

    亚瑟