This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311R3:我是否也可以为 CC1312R1使用同一个调试器?

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1247739/cc1311r3-can-i-use-the-same-debugger-for-cc1312r1-as-well

器件型号:CC1311R3

您好!

我们还将在另一个项目中使用 CC1312R1 (替换 CC430)、因为我们需要两个 UART、而 CC1311 R3只有一个 UART。 我们是否也可以对 CC1312R1使用相同的调试器 XDS110?

请确认或告知。

Br、

  阿尔弗雷德。