您好
我有 一个 LAUNCHXL-CC1352R1、其中加入了我的程序、我注意到我在特定操作中会收到该错误。
这次它发生在我让我的 NVS 线程执行特定事件序列的阶段。
我以前在执行此特定操作时未遇到此错误。
此外、如果我单步执行序列、就不会遇到错误。
实际上、我在 NVS 线程中没有任何断点。
环境是:CCS10.4、TI-RTOS、C、Win10。
错误:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包9.4.0.00129)。
Cortex_M4_0:停止目标 CPU 时出现问题:(错误-2064 @ 0x0)无法读取器件状态。 复位器件、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、降低 TCLK)。 (仿真软件包9.4.0.00129)
我的问题是/是:
1、这个错误实际上告诉我什么?
2.我应该寻找什么/在哪里寻找/看看,以便可能地纠正这种情况?
提前感谢