This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1121:SAW 滤波器天线匹配过程

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1247804/cc1121-saw-filter-antenna-matching-procedure

器件型号:CC1121

您好!

我们最近设计了一个使用 CC1121的电路、该电路需要使用 SAW 滤波器(见附件)。  

我需要验证 SAW 滤波器(如照片所示)的阻抗是否匹配(并可能重新匹配)为50欧姆。

我以前从未匹配过滤波器(但有匹配的天线)、正在寻找有关使用什么程序来实现此目的的建议。  

非常感谢任何帮助

 

此致

特雷弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trevor、

    它类似于匹配天线程序。 您只需要仔细检查/匹配 SAW 滤波器在 SAW 滤波器输入和输出端看到50欧姆负载。

    要匹配 SAW 输入、请移除 R78。 L16和 C157以匹配输入。

    要匹配锯齿输出、请移除 R82。 然后是 L18和 C168、以匹配输出。

    使用 SAW 滤波器时、应该可以减小 LPF 滤波器(L14、L15和 C153)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    感谢您的帮助。  

    我只是想知道在 L16和 C157匹配时是否应该使用以下设置来匹配? 或者、我应该将 L18设置为0R、将 C168设置为50R?   

    特雷弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Trevor、

    是的、我同意这是找到 C157和 L16匹配项的好方法。

    在匹配输出时、我会保留您为  C157和 L16找到的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Richard