This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1131-Q1:和 CC1101 EVM

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1101-Q1, CC1131-Q1, CC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1248235/cc1131-q1-and-cc1101-evms

器件型号:CC1131-Q1
主题中讨论的其他器件:CC1101-Q1,, CC1101

团队、

汽车客户询问 CC1131-Q1 EVM 和 CC1101-Q1 EVM。

不再提供这些链接。 他们可以联系谁来获取有关这些器件和 EVM 的更多信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rogerio:

    如前所述、这些评估板均已停产。 客户是否希望评估此阶段的性能、或者他们是否需要一个参考设计用于其 PCB 设计(或同时用于这两者)?

    例如、客户可以使用 CC1101参考设计来设计自己的设计(适应-Q1汽车器件的不同引脚排列)。

    在下周前、我不会再获得更多有关 CC1101 EVM 任何进一步计划的信息、但我可以根据需要进行跟进。

    此致、

    扎克