请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC1352P 主题中讨论的其他器件: CC1314R10
您好!
我希望接收并解调 PPM/PSK 信号。 我 注意到、CMD_PROP_RADIO_SETUP、字节14-15、位0-2本身支持0:FSK、1:GFSK。 保留了位2、我想知道 写入此位时本机支持哪些 mod/Demd。 在任何情况下、都可以使用 cc1352P 解调器 PPM/PSK 信号?
谢谢