This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:调制/解调类型

Guru**** 2392745 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P, CC1314R10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1248091/cc1352p-mod-demod-type

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件: CC1314R10

您好!

我希望接收并解调 PPM/PSK 信号。 我 注意到、CMD_PROP_RADIO_SETUP、字节14-15、位0-2本身支持0:FSK、1:GFSK。  保留了位2、我想知道  写入此位时本机支持哪些 mod/Demd。 在任何情况下、都可以使用 cc1352P 解调器 PPM/PSK 信号?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pantelis:

    目前、CC1352P 不支持 PSK 调制。

    此致、

    Hg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。 是否有任何其他低于1GHz 的产品支持 PSK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的任何设备都不支持 PSK。 我不知道这是否对您有任何用处、但我们最新的器件 CC1314R10支持 Sun-O-QPSK。

    此致、

    Hg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢。 我将选中它。