This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P:CSF_deviceSensorDataUpdate 中的 RSSI 与 SmartRF Studio 中的结果不匹配

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1245428/cc1352p-rssi-in-csf_devicesensordataupdate-does-not-match-the-result-in-smartrf-studio

器件型号:CC1352P

客户发现 CSF_deviceSensorDataUpdate 的 RSSI 值与 SmartRF Studio 的结果不匹配。 pDataInd->RSSI 中的 RSSI 为-30、但 SmartRF Studio 显示的 RSSI 约为-69。

是否有针对 ApiMac_mcpsDataInd_t 的 RSSI 的算法? 是否应与 SmartRF Studio 中的数字匹配?

此致、

沭阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    请详细说明

    您正在使用哪个 SDK 版本?

    您使用的是哪个示例?

    您是否对该示例进行了更改?

    您运行的是哪种硬件?

    使用 Studio 进行测试时、它是否与您使用代码进行测试时使用的硬件相同?

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siri:

    我使用一个 SDK 示例进行了测试、它看起来 RSSI 与 SmartRF Studio 中的结果匹配。 问题应该出现在客户的应用程序代码中。

    此致、

    沭阳