我们基于 CC1352P 开发了一款定制电路板。
在为 PA 路径找到正确的射频开关引脚配置时遇到问题。
这里是射频路径原理图:

SKY13597逻辑真值表:

根据射频路径:
在 Sub1Ghz PA Tx 模式下、射频开关配置为 RF4 --> V1 (DIO23)= L、V2 (DIO30)= L
在 sub1Gz Rx 模式上,RF 开关配置为 RF2 -> V1 (DIO23) =H ,V2 (DIO30)=H
无法找到 使用 PA 和 LNA 为两个 IO 的多路复用器配置的射频内核数据信号:
GPIO_setMux (config_RF_Antenna_DIO23、IOC_PORT_RFC_GPO0); --> rx = H、Tx = L :确定
但是、 CONFIG_RF_ANTENTION_DIO30需要类似的多路复用器配置、以便在 Rx 模式下将其设置为高电平、在 Tx 模式下设置为低电平。
有什么 可以使用的 DIO30多路复用器配置的想法吗?