TI 的朋友和家人!、
我们收到了一位朋友关于 CC1312和正确 ROV 配置的请求。
--------
我们想要获得有关如何使用和配置 CCS 中集成的 ROV 工具来监视线程状态、堆栈使用情况和 CPU 负载的帮助、以了解我们基于 CC1312的 SDK3的代码。
二进制文件不是通过 CCS 生成的、因此我认为我们可能需要遵循如下策略:
https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/rov_guide/html/src/rov.html#starting-a-rov-session
现在、我们很难通过以下设置来确定如何在运行时监控线程和堆栈:
IAR 编译器生成的图像、CC1312R1器件、SDK 3、用于 CC1312 LuanchPad、CCS 12.0.0和 ROV 工具的 JLink Ultra+调试器/板载调试器。
您会建议使用什么版本/模型的 CCS、ROV、调试器、配置设置、调试设置?
[TI 迄今的回复]
我一定会非常密切地遵循这一战略:
但首先、我怀疑其中的一个或多个工具组件可能可疑、尤其是较旧的 SDK3 (2019年)。
尽管此页面显示了 CCS v7或更高版本(2017)、但可能值得使用更新的 SDK。
这实际上是 E2E 论坛上一个很好的问题–如果您愿意、我可以发起查询。
(只需意识到一些人在度假到下周中旬)
无论如何、我都要尝试以这两种方式来遵循这一策略:
另请通过类似方式查看此 E2E:
(+) CC1312R:ROV 的 SysConfig 设置-低于1GHz 论坛-低于1GHz - TI E2E 支持论坛
CCS 11.2的版本/模型
CC1312xx SDK 6.10.00.29
ROV (包含在工具中)
TI-RTOS v7
已知正常工作
此处找到更新版本的 cc1312xx SDK:
SIMPLELINK-LOWPOWER-F2-SDK 软件开发套件(SDK)| TI.com
非常感谢!
克里斯