This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1311R3:LP-CC1311P3开发套件设计文件

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-CC1311P3
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/1248886/cc1311r3-lp-cc1311p3-development-kit-design-files

器件型号:CC1311R3
主题中讨论的其他器件:LP-CC1311P3

您好!

我购买了 LP-CC1311P3开发套件、但在以下位置找不到其设计文件:

https://www.ti.com/tool/LP-CC1311P3?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=epd-con-null-prodfolderdynamic-cpc-pf-google-wwe_int&utm_content=prodfolddynamic&ds_k=DYNAMIC+SEARCH+ADS&DCM=yes&gclid=Cj0KCQjwqs6lBhCxARIsAG8YcDjQyCOZWCo3ZBGlpdjVj_eJxlLcB-gDYnfhrDRrpu-bNeqSwnc4cv4aAl9AEALw_wcB&gclsrc=aw.ds

我也无法在此论坛上找到它。

请提供 LP-CC1311P3开发套件的设计文件(sch、CAD 文件等)。

感谢您的大力支持。

Br、

  阿尔弗雷德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我最终在 以下链接的论坛"LP-CC1311P design.zip"和"LP-CC1311P3_BOM 修订版.xlsx"中找到:

    e2e.ti.com/.../cc1311p3-any-reference-design-available

    请分享修订版 E 的相关数据以及设计文件。

    Br、

     阿尔弗雷德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfred:

    我们还将把文档上传到 TI.com。

    我不确定您为修订版 E 共享数据的确切含义是什么。当前版本是修订版 A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    我的坏,我混合了 修订 无论如何、都 需要设计文件。 请分享。

    谢谢。

       阿尔弗雷德。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfred:

    我们正在上传文件。 我希望他们能在下周前在 TI.com 上发布。 我会在上传后通知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfred:

    LP-CC1311P3设计文件现已上线。

    LP-CC1311P3开发套件| TI.com

    直接下载链接: https://www.ti.com/lit/zip/sprr488

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    Br、

     阿尔弗雷德。